DUG_Unica - Relay Switch_WSE-03

Uso del dispositivo

El panel de control le permite encender y apagar el interruptor de relé y controlar varios ajustes.

En la página Inicio, toque Todos los dispositivos > Interruptor de relé conectado para acceder al panel de control.

En la página del panel de control se muestra lo siguiente:

  • El estado actual del interruptor de relé (A)

  • Horario (B)

  • Ajustes (C)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?