DUG_Unica - Relay Switch_WSE-03

Ejemplo de una automatización

Esta demostración le enseña a crear una automatización para encender la luz a la hora programada.
  1. Vaya a Automatización > + para crear una automatización.
  2. Toque Editar nombre , introduzca el nombre de la automatización y toque Confirmar.
    CONSEJO: Puede elegir la imagen de portada que representa su automatización pulsando .
  3. Toque Añadir Condición > Programación.
    • Toque Repetir (A), seleccione los días en los que desea establecer la programación y toque Guardar.

    • Establezca el tiempo (B) en el que debe iniciarse el proceso de automatización y toque Siguiente.

  4. Toque Añadir tarea > Ejecutar el dispositivo > Interruptor de relé conectado.
  5. Toque Interruptor > Encendido (C) y pulse Guardar.

  6. Toque en Siguiente.
  7. En la página Ajustes de automatización, pulse Guardar.
    Una vez guardada la automatización, se podrá ver en la pestaña de Automatización. Puede tocar el conmutador de la automatización para activarlo/desactivarlo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?