DUG_Unica - Relay Switch_WSE-03

Modo de iluminación de fondo

Mediante la aplicación Wiser, puede seleccionar el modo de indicador LED para identificar fácilmente el estado del dispositivo.
Para establecer los modos de retroiluminación:
  1. En la página Inicio, toque Todos los dispositivos > Interruptor de relé conectado.
  2. En la página del panel de control del dispositivo, seleccione Ajustes.
  3. Toque Modo de iluminación de fondo (A) y seleccione una de las opciones siguientes:
    • Inversa Con Carga: El LED del conmutador de relé está encendido cuando el dispositivo está apagado.
    • Consistente Con La Carga: El LED del conmutador de relé está encendido cuando el dispositivo está encendido.
    • Siempre apagado: El LED del conmutador de relé está siempre apagado.
    • Siempre encendido: El LED del conmutador de relé está siempre encendido.

    Para obtener información sobre el color del LED durante cada modo, consulte Indicación LED.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?