DUG_Unica - Relay Switch_WSE-03

Cambio del icono del dispositivo

Puede cambiar el icono del dispositivo usando la aplicación Wiser.
  1. En la página Inicio, seleccione el dispositivo para el que desea cambiar el icono.
  2. En la esquina superior derecha de la pantalla, toque .
  3. Toque Editar junto al nombre del dispositivo.
  4. Toque el icono para ver el menú.
  5. En el menú deslizable, seleccione una de las siguientes opciones (A) para cambiar el icono del dispositivo:
    • Tomar una foto: le permite tomar una foto con la cámara del móvil.
    • Seleccionar de la biblioteca de iconos: le permite seleccionar un icono de la biblioteca de aplicaciones.
    • Seleccionar del álbum: le permite seleccionar una fotografía de la galería del móvil.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?