DUG_Unica - Relay Switch_WSE-03

Creación de un momento

Un momento le permite agrupar varias acciones que normalmente se realizan juntas. Mediante el uso de la aplicación Wiser, puede crear momentos en función de sus necesidades (como la noche de cine).
  1. En la página Inicio, pulse .
  2. Vaya a Momento > + para crear un momento.
  3. Toque Editar nombre , introduzca el nombre del momento (A) y toque Confirmar.
    CONSEJO: Puede elegir la imagen de portada que representa su momento pulsando .

  4. En la sección Acción, toque Añadir tarea (B) para abrir el menú desplegable.
  5. En el menú Añadir tarea, puede realizar una o todas las acciones siguientes (C):
    • Ejecutar el dispositivo: seleccione los dispositivos que desee en un momento.
    • Seleccione la automatización: seleccione la automatización que desea activar o desactivar.
    • Retraso: establezca el tiempo de retraso.
    NOTA: Puede añadir una o más acciones mediante .

  6. Toque Ejecutar el dispositivo > Interruptor de relé conectado > Interruptor para seleccionar una o todas las funciones que desee añadir en el momento:
    • Encendido: enciende el conmutador (D).
    • Apagado: apaga el conmutador (E).
    • Interruptor de inversión: alterne el último estado del interruptor (F).

  7. Defina todas las acciones y toque Guardar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?