DUG_Unica - Relay Switch_WSE-03

Creación de una programación horaria

El interruptor de relé se puede controlar y activar según una programación. Una vez configurada la programación horaria, el sistema seguirá la programación horaria de forma activa. Puede crear o modificar las programaciones horarias en cualquier momento.
  1. En la página Inicio, toque Todos los dispositivos > Interruptor de relé conectado.
  2. Toque en Programación > Añadir programación para añadir una programación.
  3. Ajuste la hora (A).
  4. Toque Repetir (B) para seleccionar los días en los que desea establecer la programación.
  5. Toque el icono Nota (C), introduzca la nota y toque Confirmar.
  6. Pulse el interruptor (D) para activar la Notificación de la programación. La aplicación enviará una notificación de que la tarea programada se ejecuta en el momento programado.
  7. Toque Interruptor (E) y seleccione una de las opciones:
    • On (Encendido): Enciende el switch de relé a la hora programada
    • Off - Apaga el interruptor de relé a la hora programada

  8. Pulse Guardar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?