DUG_Unica - Relay Switch_WSE-03

Encendido y apagado del dispositivo mediante la aplicación

Mediante la aplicación Wiser, puede encender/apagar el dispositivo.
En la página Inicio, toque el botón de encendido (A) para encender/apagar el interruptor del relé.

De manera alternativa, puede navegar hasta el panel de control del dispositivo y tocar para encender/apagar el interruptor de relé.

NOTA: El panel de control muestra el estado actual del interruptor de relé.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?