DUG_Unica Кнопочный диммер_WSE-02

Об устройстве

Подключенный универсальный кнопочный регулятор освещения (далее называемый диммером) представляет собой устройство кнопки, которое можно использовать для ручного или дистанционного включения и диммирования светодиодных, омических, индуктивных или емкостных нагрузок.

Возможности управления

Управление в доме: Для управления диммером через приложение Wiser вам потребуется Wiser GatewayWiser Hub.

Прямое управление: управление диммером всегда можно осуществлять непосредственно на месте. Также можно подключить любое количество механических кнопок.

Функции

  • Устройство может автоматически обнаруживать нагрузку

  • Оно обеспечивает тепловую защиту, устойчивость к перегрузке и защиту от короткого замыкания

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?