DUG_Unica Кнопочный диммер_WSE-02

Создание момента

Сценарий позволяет группировать несколько действий, которые обычно выполняются вместе. С помощью приложения Wiser можно создавать сценарии на основе своих требований и пожеланий (например, вечер кино).
Чтобы создать момент:
  1. На странице Home нажмите .
  2. Перейдите к пункту Moment > +), чтобы создать момент.
  3. Нажать на Редактировать имя, ввести имя сценария (A), после чего нажать на Сохранить.
    СОВЕТ: Вы можете выбрать изображение обложки, представляющее ваш момент, нажав .

  4. В разделе Action выберите пункт Add task (B), чтобы отобразить меню свертки.
  5. В меню Добавить задачу можно выбрать отдельные или все действия (C):
    • Запустите устройство - выберите нужные устройства в нужное время.
    • Select Automation - выберите автоматизацию, которую необходимо включить или отключить. Дополнительные сведения см. в разделе Automation.
    • Delay - Установка времени задержки.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете добавить одно или несколько действий с помощью .

  6. Нажмите Run the device > Push-button Dimmer™ и выберите одну или обе функции для добавления в данный момент:
    • Диммер - включение/выключение диммера (D).
    • Яркость - регулируйте уровень яркости (E).

  7. После установки всех действий нажать на Сохранить.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?