DUG_Unica Кнопочный диммер_WSE-02

Создание временного плана

Диммер можно контролировать и запускать по временному плану. В случае установки временного плана система будет придерживаться активного временного плана. Временные планы можно создавать или изменять в любое время.
Для создания расписания:
  1. На домашней странице нажмите Все устройства > Кнопочный светорегулятор
    Профилирование: Кнопочный светорегулятор Unica
    Профилирование: Кнопочный модуль
    .
  2. Для добавления временного плана нажать на Временной план > Добавить временной план.
  3. Установить время (A).
  4. Нажать на Повторить (B), чтобы выбрать дни, для которых необходимо задать временной план.
  5. Нажать на Примечание (C), ввести примечание, после чего нажать на Подтвердить.
  6. Нажать на перекидной переключатель (D), чтобы включить Уведомление для расписания. Приложение отправит уведомление, когда задача будет выполнена во время выполнения.
  7. В кнопочном светорегуляторе
    Профилирование: Кнопочный светорегулятор Unica
    Профилирование: Кнопочный модуль
    перетяните ползунковую полосу (E), чтобы выполнить одно из следующих действий.
    • 100 % — включение диммера с максимальной яркостью в запланированное время
    • Выкл. — выключение диммера в установленное время
    • Перетащить ползунок в любом месте между ними, чтобы включить диммер с настроенным уровнем яркости в запланированное время

    Профилирование: Кнопочный светорегулятор Unica

  8. Нажать на Сохранить.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?