DUG_Unica Кнопочный диммер_WSE-02

Пример режима автоматизации

В данном примере показано, как создать режим автоматизации для включения освещения с уровнем яркости 50 % при обнаружении движения.
Примечание: При отправке датчиком сообщения «Задействован» диммер не выключается автоматически. Для выключения диммера при отсутствии движения необходимо создать новый режим автоматизации.
  1. Перейдите к пункту Automation > +], чтобы создать автоматизацию.
  2. Нажать на Редактировать имя, ввести имя режима автоматизации, после чего нажать на Сохранить.
    СОВЕТ: Вы можете выбрать изображение обложки, представляющее вашу автоматизацию, нажав .
  3. Нажать на Добавить условие > При изменении состояния устройства > Датчик движения.
  4. Нажать на Состояние обнаружения движения > Задействовано (A).

  5. Нажмите Add task > Run the device >Push-button Dimmerсердечник.
  6. Нажать на Яркость (B), установить яркость на 50 %, после чего нажать на Сохранить.
    совет: При настройке уровня яркости свет включается при запуске автоматизации. Для включения диммера отдельно не требуется добавлять задачу.

  7. Нажать на Далее.
  8. На странице Настройки автоматизации нажать на Сохранить.

    Сохраненный режим автоматизации отображается во вкладке Автоматизация. Для активации режима автоматизации можно нажать на перекидной переключатель.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?