DUG_Unica Кнопочный диммер_WSE-02

Включение/диммирование с помощью приложения

С помощью приложения Wiser можно включать/выключать и увеличивать/уменьшать яркость устройства.

Включение/выключение устройства

Порядок включения/выключения устройства:

  1. На главной странице нажать кнопку включения (A), чтобы включить/выключить диммер.

  2. В качестве альтернативы можно перейти к панели управления Использование устройства устройства и нажать, чтобы включить/выключить диммер.

    Примечание: На панели управления отображается текущее состояние диммера.

Регулировка яркости устройства

Для увеличения/уменьшения яркости устройства:

  1. На странице Home коснитесь кнопки ... (B) и перетащите ползунок, чтобы отрегулировать яркость регулятора яркости.

  2. Или можно перейти к панели управления устройства и передвинуть ползунок вверх/вниз для увеличения/уменьшения яркости.

    Примечание: На панели управления отображается текущая яркость диммера в процентах.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?