DUG_WSE_IPC_Indoor_02

Schemalägga detekteringslarm

Med Wiser by SE-appen kan du lägga till ett schema som gör att du kan stänga av/sätta på automatisk rörelsedetektering baserat på dina behov.
Schemalägg rörelsedetekteringen genom att följa stegen nedan:
  1. startsidan trycker du på Alla enheter > IP-kamera inomhus.
  2. Klicka och tryck på Inställningar > Rörelsedetektering > Schemalägg.
  3. Tryck på Lägg till schema och ställ in tiden (A).
  4. Tryck på Upprepa (B) och välj de dagar som du vill att schemat ska upprepas.
  5. Tryck på Anteckning (C), skriv in anteckningen och tryck på Bekräfta.
  6. Tryck på växlingsknappen (D) för att aktivera Notifiering för schemat.
  7. Tryck på Rörelsedetektering (E) och välj ett av alternativen:
    • På – sätter på rörelsedetekteringen vid schemalagd tidpunkt
    • Av – stänger av rörelsedetekteringen vid schemalagd tidpunkt

  8. Tryck på Spara.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?