DUG_WSE_IPC_Indoor_02

Programación de la alarma de detección

Mediante el uso de la aplicación Wiser, puede agregar una programación que le permita desactivar o activar la detección de movimiento de forma automática según sus necesidades.
Siga los pasos para programar la detección de movimiento:
  1. En la página principal, pulse Todos los dispositivos > Cámara IP para interior.
  2. Puntee y puntee Settings > Motion Detection > Schedule.
  3. Pulse Añadir programación y ajuste la hora (A).
  4. Pulse Repetir (B) y seleccione los días que desea que repita la programación.
  5. Pulse el icono Nota (C), introduzca la nota y pulse Confirmar.
  6. Toque el interruptor (D) para activar la notificación de la programación.
  7. Pulse Detección de movimiento (E), seleccione una de estas opciones:
    • Encendido: Activa la detección de movimiento a la hora programada.
    • Apagado: Desactiva la detección de movimiento a la hora programada.

  8. Pulse Guardar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?