DUG_WSE_IPC_Indoor_01

Создание момента

Сценарий позволяет группировать несколько действий, которые обычно выполняются вместе. С помощью приложения Wiser можно создавать сценарии на основе своих требований и пожеланий (например, вечер кино).
Для создания момента выполнить следующие действия:
  1. На странице Home нажмите .
  2. Перейдите к пункту Moment > +), чтобы создать момент.
  3. Нажать на Редактировать имя, ввести имя сценария (A), после чего нажать на Сохранить.
    СОВЕТ: Вы можете выбрать изображение обложки, которое наилучшим образом соответствует вашему моменту, нажав .

  4. В разделе Действие нажать на Добавить задачу (B), чтобы открыть раскрывающееся меню.
  5. В меню Добавить задачу можно выбрать отдельные или все действия (C):
    • Запустите устройство - выберите нужные устройства в нужное время.
    • Select Automation - выберите автоматизацию, которую необходимо включить или отключить. Дополнительные сведения см. в разделе Automation.
    • Delay - Установка времени задержки.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете добавить одно или несколько действий с помощью .

  6. Нажать на Запустить устройство > IP-видеокамера для помещений, чтобы выбрать отдельные или все функции, которые требуется добавить в рамках сценария:
    • Частный режим — включение/выключение частного режима (D)
    • Запись — включение/выключение записи (E)
    • Режим – выбор типа записи (F)
    • Выключатель для автоматического патрулирования — включение/выключение режима патрулирования (G)

  7. После установки всех действий нажать на Сохранить.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?