DUG_WSE_IPC_Indoor_01

Об устройстве

Wiser IP-видеокамера для помещений (далее называемая «IP-видеокамера») – это устройство с поддержкой Wi-Fi®, которое используется для контроля уязвимых зон вашего дома. IP-видеокамеру можно устанавливать во всех направлениях, например, на потолке или просто на столе. IP-камера может быть включена другими устройствами Wiser.

Преимущества использования IP-видеокамеры:

  • Повышение общей безопасности

  • Запись с высоким разрешением

  • Просмотр окружающего пространства на 340°

  • Ночное ИК-видение для записи при низком уровне освещения

Примечание: Пользователи несут исключительную ответственность за соблюдение применимых законов о конфиденциальности (например, требований статьи 5 Общего регламента по защите данных). Пользователи должны гарантировать принятие мер по предотвращению неправильного использования оборудования для наблюдения или использования в совершенно иных и непредусмотренных целях.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?