DUG_WSE_IPC_Indoor_02

Creación de un momento

Un momento le permite agrupar varias acciones que normalmente se realizan juntas. Mediante el uso de la aplicación Wiser, puede crear momentos en función de sus necesidades (como la noche de cine).
Siga estos pasos para crear un momento:
  1. En la página Inicio, pulse .
  2. Vaya a Momento > + para crear un momento.
  3. Toque Editar nombre, introduzca el nombre del momento (A) y toque Guardar.
    CONSEJO: Puede elegir la imagen de portada que mejor represente su momento pulsando .

  4. En la sección Acción, pulse en Añadir tarea (B) para abrir el menú emergente.
  5. En el menú Añadir tarea, puede realizar una o todas las acciones siguientes (C):
    • Ejecutar el dispositivo: seleccione los dispositivos que desee en un momento.
    • Seleccionar la automatización: seleccione la automatización que desee activar o desactivar. Para obtener más información, consulte Automatización.
    • Retraso: ajuste el tiempo de retraso.
    NOTA: Puede añadir una o más acciones mediante .

  6. Pulse Ejecutar el dispositivo > Cámara IP para interiores para seleccionar una o todas las funciones que desee añadir en el momento:
    • Modo privado: activar/desactivar el modo privado (D)
    • Grabación: activa/desactiva la grabación (E)
    • Modo: esta opción permite seleccionar el tipo de grabación (F)
    • Conmutador de vigilancia automática: activa/desactiva el modo de vigilancia (G)

  7. Una vez establecidas todas las acciones, pulse Guardar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?