DUG_WSE_IPC_Indoor_01

Настройки SD карты памяти

Для изменения настроек записи последовательно выполните следующие действия:

  1. На странице Home выберите All devices] >UNIX Camera CordindoorIP Camera Outdoor.

  2. Коснитесь и выберите Settings > Настройки хранения.

  3. В разделе Storage Settings выберите Format.htm(A), чтобы отформатировать вставленную карту micro-SD.

    ВАЖНЫЙ: При форматировании удаляются все данные, сохраненные на карте памяти micro-SD.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?