DUG_WSE_IPC_Indoor_01

Настройка сигнализации обнаружения

Функция обнаружения движения позволяет IP-камере обнаруживать движение в зоне наблюдения и отображать уведомления в приложении Wiser.

Для включения обнаружения движения выполнить следующие действия:

  1. На главной странице нажать на Все устройства > IP-видеокамера для помещений.

  2. Коснитесь и Settings > → → Обнаружение движения.

  3. Нажмите переключатель (A), чтобы включить оповещения об обнаружении движения.

Уровень чувствительности сигнализации

С помощью приложения Wiser можно настроить уровень чувствительности детектора движения.

Нажать на Уровень чувствительности сигнализации (B) и выбрать один из следующих уровней:

– Низкий

– Средний

– Высокий

Примечание: При высоком уровне чувствительности обнаруживается малейшее движение и активируется сигнализация.

Отслеживание движения

Включение функции отслеживания движения позволяет IP-видеокамере обнаруживать движение и автоматически перемещать камеру в направлении движения.

Нажать на перекидной переключатель (C), чтобы активировать Отслеживание движения.

Примечание: Камера перемещается только в левом и правом направлениях.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?