DUG_WSE_IPC_Indoor_01

Технические характеристики

Номинальное напряжение

100–240 В перем. тока, 50/60 Гц

Блок питания

5 В пост. тока, 2 A

Потребляемая мощность

макс. 10 Вт

Температура окружающей среды

от -10 °C до 45 °C

Рабочая влажность

< 95 % относительной влажности

Рабочий диапазон частот

2405–2480 МГц

Макс. передаваемая мощность ВЧ-сигнала

<100 мВт

Стандарт Wi-Fi®

IEEE 802.11 b/g/n 2,4 ГГц

Безопасность Wi-Fi®

WPA-PSK/WPA2–PSK

Пропускная способность канала

поддержка сетей 20/40 МГц

Безопасность данных

AES128

Разрешение

1080p

Широкоугольный объектив

80° по горизонтали

40° по вертикали

Диапазон ИК-излучения

7 м

Угол панорамы

от 0° до 340°

Угол наклона

от -75° до 75°

Поддержка локального хранилища

карта памяти micro-SD, макс. 128 ГБ

поддерживаются карты памяти micro-SD типа SDHC и SDXC с форматом FAT32

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?