DUG_WSE_IPC_Indoor_01

Использование режима патрулирования

Режим патрулирования позволяет настроить движения камеры для сканирования большой зоны путем автоматического вращения камеры по одной непрерывной траектории.
Для включения режима патрулирования выполнить следующие действия:
  1. На главной странице нажать на Все устройства > IP-видеокамера для помещений.
  2. Нажмите > Настройки .
  3. Нажать на перекидной переключатель, чтобы включить Режим патрулирования.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?