DUG_WSE_IPC_Indoor_01

Составление расписания записи

С помощью приложения Wiser можно добавлять расписание, который позволяет автоматически выключать/включать запись в соответствии с вашими требованиями и пожеланиями.
Для составления расписания записи выполнить следующие действия:
  1. На главной странице нажмите Все устройства > IP-камера для внутренней .
  2. Нажмите и выберите Настройки > Настройки записи > Расписание .
  3. Нажать на Добавить расписание и установить время (A).
  4. Нажать на Повторить (B) и выбрать дни, в которые необходимо повторить запись по расписанию.
  5. Нажать на Примечание (C), ввести примечание, после чего нажать на Подтвердить.
  6. Нажать на перекидной переключатель (D), чтобы включить Уведомление для временного плана.
  7. Нажать на Локальная запись (E), выбрать один из вариантов:
    • Вкл. - Включение записи в запланированное время
    • Выкл. - отключает запись в запланированное время
    Примечание: Запись сохраняется на карте памяти.

  8. Нажать на Сохранить.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?