DUG_WSE_IPC_Indoor_01

Вставка карты памяти micro-SD

Для сохранения записи в устройство вставляется карта памяти micro-SD.
Примечание: карту памяти micro-SD необходимо вставлять перед включением устройства. Если устройство уже включено, для вставки карты памяти micro-SD необходимо выключить устройство.

Для вставки карты памяти micro-SD выполнить следующие действия:

  1. Переместить камеру вверх, чтобы увидеть слот для карты памяти micro-SD.
    совет: если IP-видеокамера уже используется, для перемещения камеры вверх использовать пиктограмму ˄ на панели управления.
  2. Вставить карту памяти micro-SD в слот.
  3. Вернуть камеру в исходное положение.
    После вставки карты памяти micro-SD можно выполнить настройки воспроизведения.
    Примечание: поддерживаются карты памяти micro-SD типа SDHC и SDXC с форматом FAT32, емкостью до 128 ГБ.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?