DUG_WSE_IPC_Indoor_01

Использование устройства

С помощью панели управления IP-видеокамеры можно в реальном времени просматривать видеоизображение внутренней зоны на экране и использовать следующие функции:
совет: Светодиод устройства мигает зеленым цветом, указывая на то, что IP-камера используется.

Включение звука для видеоизображения в реальном времени

Переключение видеоизображения на полноэкранный формат

Перемещение камеры в четырех направлениях (вверх, вниз, вправо, влево)

Создание снимка экрана при просмотре в реальном времени

Обеспечение возможности разговаривать с человеком, находящимся рядом с устройством

Выполнение записи в реальном времени

Примечание:
  • Для просмотра сохраненного снимка экрана/сохраненной записи нажать на > Альбом.

  • Для просмотра уведомлений/аварийных сообщений нажать на > Сообщения.

  • Для повторного просмотра записей с помощью функции воспроизведения см. Воспроизведение.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?