DUG_WSE_IPC_Indoor_02

Configuración de tarjeta SD

Siga los pasos para cambiar los ajustes de grabación:

  1. En la página Inicio, puntee Todos los dispositivos > Cámara IP Interior

  2. Puntee y puntee Configuración > Configuración de almacenamiento.

  3. En la sección Configuración de almacenamiento, puntee Formato (A) para formatear la tarjeta micro-SD insertada.

    IMPORTANTE: Se borrarán todos los datos almacenados en la tarjeta microSD.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?