DUG_WSE_IPC_Indoor_02

Uso del modo de vigilancia

El modo de vigilancia permite configurar los movimientos de la cámara para que examinen una zona grande mediante la rotación automática de la cámara en un solo trayecto continuo.
Siga los pasos para activar el modo de vigilancia:
  1. En la página principal, pulse Todos los dispositivos > Cámara IP para interior.
  2. Pulse > Configuración.
  3. Toque el interruptor para activar el modo de vigilancia.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.