DUG_WSE_IPC_Outdoor_02

Om enheten

Wiser IP-kamera utomhus (nedan kallad IP-kamera) är en Wi-Fi®-styrd enhet som används för att övervaka känsliga områden i hemmet utomhus med HD-inspelning. Du kan installera kameran inomhus eller utomhus i alla riktningar (t.ex. på väggen, under taket etc.). IP-kameran kan utlösas av andra Wiser-enheter (t.ex. sensorer).

Fördelar med att använda en IP-kamera:

  • Ökar din totala säkerhet

  • Högupplöst inspelning

  • Täcker ett brett område

  • Infrarött mörkerseende för inspelning vid svagt ljus

OBS: Användare är ensamt ansvariga för att följa tillämplig dataskyddslagstiftning (t.ex. GDPR, artikel 5). Användare ansvarar för att utrustningen inte används för övervakning eller helt andra och oväntade ändamål än avsett.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?