DUG_WSE_IPC_Exterior_02

Acerca do dispositivo

A camera IP exterior Wiser (a seguir designada por Câmara IP) é um dispositivo operado com Wi-Fi® utilizado para monitorizar áreas exteriores sensíveis da sua casa com uma gravação HD. Pode instalar a câmara no interior ou no exterior em todas as direções (por exemplo, na parede, sob o teto, etc.). A câmara IP pode ser acionada por outros dispositivos Wiser (tais como sensores).

Vantagens da utilização de uma câmara IP:

  • Aumenta a sua segurança geral

  • Gravação de alta resolução

  • Cobre uma vasta área

  • Visão noturna por infravermelhos para gravação com baixa luminosidade

NOTA: Os utilizadores são os únicos responsáveis pelo cumprimento das leis de privacidade aplicáveis (por exemplo, o RGPD, artigo 5.º). Os utilizadores devem assegurar que são adotadas garantias para evitar uma utilização indevida do equipamento para efeitos de vigilância ou para fins inesperados e totalmente diferentes dos pretendidos.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?