DUG_WSE_IPC_Exterior_02

Configurar as configurações da função básica

As configurações da função básica permitem-lhe ativar o Indicador de estado no dispositivo e a Marca d’água de hora na aplicação Wiser.

Indicador de estado

A ativação do Indicador de estado liga/desliga o LED no dispositivo.

Siga os passos para ativar o indicador de estado:

  1. Na Página principal, toque em Todos os dispositivos > Câmara IP exterior.

  2. Toque e toque em Definições > Definições da função Básica.

  3. Toque no botão de ativar/desativar (A) para ativar o Indicador de estado.

NOTA: O LED apresenta uma indicação azul no dispositivo quando o indicador de estado está ligado.

Marca d’água de hora

A ativação da Marca d’água de hora apresenta a data e a hora na visualização em tempo real no painel de controlo.

Siga os passos para ativar a marca d’água de hora:

  1. Na Página principal, toque em Todos os dispositivos > Câmara IP exterior.

  2. Toque e toque em Definições > Definições da função Básica.

  3. Toque no botão de ativar/desativar (B) para ativar a Marca d’água de hora.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?