DUG_Micro Module Dimmer_WSE-02

Emparelhar manualmente o dispositivo

Para emparelhar o dispositivo manualmente:
  1. Na página inicial, toque em +.
  2. Toque e selecione o Wiser Hub no menu de deslizamento.
  3. Selecione uma opção para adicionar o dispositivo (A):
    • Adicionar Dispositivo com Código de Instalação
    • Adicionar Dispositivo sem Código de Instalação

    SUGESTÃO: Recomenda-se vivamente adicionar o dispositivo com o código de instalação.
  4. Para emparelhar o dispositivo com o código de instalação, toque em Adicionar dispositivo com código de instalação para abrir o menu deslizante. Selecione uma das opções (B):
    • Ler o Código de Instalação - Pode ler o dispositivo para obter o Código de Instalação
    • Introduzir o Código de Instalação Manualmente - Pode introduzir manualmente o código de instalação a partir do dispositivo
    Depois de emparelhar o dispositivo com o código de instalação, prossiga para o Passo 6.

  5. Para emparelhar o dispositivo sem o código de instalação, toque em Adicionar dispositivo sem o código de instalação .
  6. Selecione um dos seguintes:
    • Prima brevemente o botão S/R (configurar/repor) 3 vezes (<0,5 s) no Disco com uma chave de fendas.
    • Prima brevemente o botão de pressão 3 vezes.

    O LED pisca a laranja.
    NOTA: Se o micromódulo estiver localizado atrás do botão de pressão, o LED de estado não está visível.
  7. Na aplicação, selecione Confirmar se o LED está a piscar a laranja e toque em Iniciar configuração (C).

  8. Após alguns segundos, um LED verde estável indica que o dispositivo foi emparelhado com sucesso com o Gateway/Hub.

  9. Depois de adicionar o dispositivo à aplicação, toque em Concluído.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?