DUG_Micro Module árnyékolásvezérlő_WSE-02

Automatizálás létrehozása

Az automatizálás támogatja több olyan művelet csoportosítását, amelyeket általában együtt, automatikusan vagy ütemezett időpontokban kerülnek kivitelezésre. A Wiser alkalmazás támogatja az igényeken alapuló automatizálás létrehozását.
Automatizáció létrehozása:
  1. Az Otthon oldalon koppintson a .
  2. Lépjen az Automatizálás > + pontra, és hozzon létre automatizálást.
  3. Koppintson a Név szerkesztése (A) lehetőségre, írja be az automatizáció nevét, és koppintson a Mentés gombra.
    TIPP: Az automatizációt legjobban jellemzõ borítóképet koppintással választhatja ki.

  4. Valamelyik feltételtípus (B) kiválasztásához koppintson a Bármelyik feltétel teljesül a Bármely feltétel teljesül opcióra:
    • Minden feltétel teljesítve - Az automatizáció akkor lép működésbe, amikor minden feltétel teljesül.
    • Bármelyik feltétel teljesítve - Az automatizálás akkor lép működésbe, ha legalább egy feltétel teljesül.

  5. Koppintson a Feltétel hozzáadása opcióra a legördülő menü megnyitásához.
  6. A Feltétel hozzáadása menüben a következő opciók közül választhat (C):
    • Időjárásváltozás esetén - Válassza ki a különböző időjárás-beállításokat
    • Ütemezés - Állítsa be a napot és az időt
    • Az eszköz állapotának változásakor - Válassza ki az eszközt és annak funkcióját
    MEGJEGYZÉS: Használja a(z) lehetőséget egy vagy több feltétel hozzáadására.

  7. Koppintson a Ha az eszköz állapota megváltozik > Redőny mikromodul > Százalék opcióra és frissítse a redőny nyitásához/zárásához tartozó százalékos értéket.

  8. Koppintson a Feladat hozzáadása opcióra a legördülő menü megnyitásához.
  9. A Feladat hozzáadása menüben a következő lehetőségek közül választhat:
    • Eszköz vezérlése - jelölje ki a használandó készüléket.
    • Automatizálás engedélyezése vagy letiltása - Válassza ki az engedélyezni vagy letiltani kívánt automatizálást.
    • Értesítés küldése - Értesítés bekapcsolása az automatizálásról.
    • Késleltetés - állítsa be a késeltetési időt.
    MEGJEGYZÉS: Egy vagy több művelet hozzáadásához használja a(z) elemet.

  10. Koppintson a Működés időtartama opcióra az automatizáció időtartományának beállításához. Az alábbi lehetőségek közül választhat (E):
    • Egész napos - 24 órás
    • Nappal - Napkeltétől napnyugtáig
    • Éjszaka - Napnyugtától napkeltéig
    • Egyéni - A felhasználó által megadott időszak

  11. Az összes művelet és feltétel beállítását követően koppintson a Mentés gombra.
    Mentés után az automatizálás megjelenik az Automatizálás fülben. Az automatizálás aktiválásához koppintson a váltógombra.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?