DUG_Micro Module árnyékolásvezérlő_WSE-02

Az eszköz eltávolítása

A Wiser alkalmazás segítségével eltávolíthat egy eszközt az eszközlistáról.
Az eszköz eltávolításához:
  1. A Kezdőlap oldalon koppintson a Minden eszköz > Redőny mikromodul opcióra.
  2. Koppintson a további részletek megjelenítéséhez.
  3. Koppintson Eszköz eltávolítása és gyári alaphelyzetbe állítása (A) opcióra.

    JAVASLAT: Az eszköz eltávolításához másik megoldás, ha a Redőny mikromodul opcióra koppint a Kezdőlap oldalon.
    MEGJEGYZÉS:
    • A mikromodul eltávolításával alaphelyzetbe állítja az eszközt. A visszaállítás után a LED narancssárgára vált, jelezve, hogy a mikromodul készen áll egy másik hálózattal való párosításra.

    • Ha probléma van a mikromodul párosítása vagy visszaállítása során, olvassa el a A készülék visszaállítása című részt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?