DUG_Micro Module árnyékolásvezérlő_WSE-02

A készülékek kézi párosítása

Az eszköz kézi párosítása:
  1. Az Otthon oldalon koppintson a + gombra.
  2. Koppintson és válassza ki a Wiser hubot .
  3. Az (A) készülék hozzáadásához válasszon egy opciót:
    • Készülék hozzáadása telepítési kóddal
    • Készülék hozzáadása telepítési kód nélkül

    JAVASLAT: Javasolt a készülék hozzáadása telepítési kóddal.
  4. Az eszköz és a telepítési kód párosításához koppintson az Eszköz hozzáadása telepítési kóddal elemre a dia menüjének megjelenítéséhez. Válassza bármelyiket az alábbi opciók közül (B):
    • Telepítési kód ellenőrzése - az eszköz megkeresheti a telepítési kódot.
    • Telepítési kód manuális bevitele - Megadhatja manuálisan a telepítés kódot az eszközről
    A készülék telepítési kóddal történő párosítását követően, folytassa a műveletet a 6. lépéssel.

  5. Az eszköz telepítési kód nélküli párosításához koppintson az Eszköz hozzáadása telepítési kód nélkül elemre.
  6. Vegye le az előlapot a kapcsolóról, hogy hozzáférjen az eszközhöz, ha a mikromodult egy mechanikus nyomógomb mögé helyezi.
  7. Az eszköz hozzáadásához válassza ki az alábbi opciók valamelyikét:
    • Csavarhúzóval röviden nyomja meg 3 alkalommal (<0,5 mp) a mikromodul beállítás/visszaállítás gombját.
    • Röviden nyomja meg 3-szor a nyomógombot.

    A LED narancssárgán villog.
    MEGJEGYZÉS: Ha a mikromodul a nyomógomb mögött található, az állapotjelző LED nem látható.
  8. A mobilalkalmazásban válassza ki a LED narancssárgán villog megerősítés opciót, majd koppintson a Konfigurálás indítása (C) opcióra.

    Az alkalmazás az eszköz csatlakoztatásának folyamatát mutatja.
  9. Várjon néhány másodpercet, amíg a LED zöld színre vált. Az alkalmazásban az is látható, hogy az eszköz csatlakoztatva van.

  10. Miután az eszközt hozzáadta az alkalmazásban, koppintson a Kész opcióra.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?