DUG_Micro Module árnyékolásvezérlő_WSE-02

Hibaelhárítás

Jelenség

Megoldás

Nincs redőnymozgás vagy nem vezérelt redőnymozgás.

  • Ellenőrizze a tápellátást.

  • Ellenőrizze a mikromodul és a nyomógomb kapcsoló közötti vezetéket.

  • Ellenőrizze a terhelést

Az eszköz nem áll készen a párosításra, miután az eszközt eltávolította az alkalmazásból.

Állítsa vissza a gyári alapbeállításokat, lásd: A készülék visszaállítása

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?