DUG_Micro Module árnyékolásvezérlő_WSE-02

LED kijelzés

A készülék párosítása

Felhasználói művelet

LED kijelzés

Állapot

3x nyomja meg röviden a beállítás/visszaállítás gombot vagy a nyomógombot.

A LED másodpercenként egyszer narancssárgán villog.

A párosítási üzemmód 30 másodpercig aktív. A párosítás befejezése után a LED néhány másodpercig zölden világít, majd kikapcsol.

A készülék visszaállítása

Felhasználói művelet

LED kijelzés

Állapot

Nyomja meg röviden a beállítás/visszaállítás gombot vagy a nyomógombot 3-szor és tartsa lenyomva > 10 másodpercig.

A LED másodpercenként egyszer pirosan villog.

Az eszköz visszaállítási üzemmódjában van. A készülék ezután újraindul, és a LED narancssárgára vált, jelezve, hogy a készülék készen áll a párosításra.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?