DUG_rörelsesensor_WSE-02

Ta bort enheten

Du kan ta bort en enhet från enhetslistan med Wiser-appen,
Så här tar du bort enheten:
  1. hemsidan trycker du på Alla enheter > Rörelsedetektor.
  2. Tryck för att visa mer information.
  3. Klicka på Remove and Factory Restore Device (A) och tryck på Confirm (bekräfta).

    FÖRSLAG: På startsidan kan du trycka och hålla nere rörelsesensorn för att ta bort enheten.
    OBS: Genom att ta bort enheten återställer du enheten. Om du fortfarande har problem med återställningen, se Återställa enheten.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?