DUG_rörelsesensor_WSE-02

Känslighet

Med Wiser-appen kan du ställa in känsligheten hos sensorn, t.ex. Hög, Medel, Låg.

För att ställa in känsligheten:

  1. På hemsidan trycker du på Alla enheter > Rörelsedetektor.
  2. På kontrollpanelssidan för enheten trycker du på Inställningar.
  3. Tryck snabbt på funktionsknappen 3 gånger eller simulera rörelse för att aktivera enheten.
  4. Tryck på Känslighet och välj en av följande nivåer (A):
    • Hög
    • Medel
    • Låg
    OBS: Den höga känslighetsnivån detekterar minsta rörelse.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?