DUG_rörelsesensor_WSE-02

För din säkerhet

OBS!
RISK FÖR SKADA PÅ ENHETEN
  • Använd alltid produkten i enlighet med de tekniska specifikationerna.
  • Installera inte sensorn på ett ställe med starkt solljus eller stark vind (t.ex. nära ventilation).
  • Temperaturer över 32 °C minskar sensorns förmåga att mäta känslighet, detekteringsräckvidd och vinkel.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?