DUG_rörelsesensor_WSE-02

LED-indikeringar

Första stadiet

Åtgärd

LED-indikering

Status

Grön LED blinkar 7 gånger (1 Hz)

→ (7x)

När sensorn slås på för första gången eller efter att batterierna bytts ut.

Om den inte har parkopplats ännu:

Åtgärd

LED-indikering

Status

orange LED-blinkar (1 Hz)

→ (2 min) → (3 s)

Indikerar parkopplingsläget när funktionsknappen trycks in 3 gånger inom 1 sekund. Om parkopplingen inte lyckas slås den orange lysdioden på i 3 sekunder och slås sedan av.

Grön lysdiod är tänd i 3 sekunder

→ (3 s)

Parkopplingen lyckades.

Om den redan är parkopplad

Åtgärd

LED-indikering

Status

Grön lysdiod blinkar 5 gånger (1 Hz)

→ (5x)

Sensorn kopplas ihop och är ansluten.

En orange lysdiod blinkar i tre sekunder (4 Hz)

→ (3 s)

Sensorn kopplas ihop, men frånkopplad.

Återställ – Efter att du har tryckt på funktionsknappen 3 gånger inom 0,5 sekunder och sedan hållit in den i 10 sekunder

Åtgärd

LED-indikering

Den röda lysdioden blinkar i 10 sekunder, förblir på i 3 sekunder och stängs sedan av. Sensorn startas sedan om och blinkar grönt i några sekunder.

→ (10 sek) → (3 sek)

Batterinivå

LED-indikering

Status

LED blinkar orangefärgad en gång per minut.

Batteriet är lågt (< 10 %), byt ut batteriet.

OBS: Ett meddelande visas i appen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?