DUG_rörelsesensor_WSE-02

Exempel på automation

Den här demon visar hur du skapar en automation för att tända ljuset med 50 % ljusstyrka när rörelse detekteras.
OBS: Dimmern stängs inte av automatiskt när sensorn skickar meddelandet ”Ingen detektering”. Om du vill stänga av dimmern när det inte längre sker någon rörelse måste du skapa en ny automation.
  1. Gå till Automatisering > + för att skapa en automatisering.
  2. Tryck på Redigera namn, ange namnet på automationen och tryck på Spara.
    TIPS: Du kan välja den höljesbild som motsvarar din automatisering genom att trycka på .
  3. Tryck på Lägg till villkor > När enhetsstatus ändras > Rörelsedetektor.
  4. Klicka på Rörelsetillstånd > Använd (A).

  5. Klicka på Lägg till en åtgärd > Kör enheten > Tryckdimmer.
  6. Tryck på Ljusstyrka (B), justera ljusstyrkan till 50 % och tryck på Spara.
    FÖRSLAG: När du ställer in ljusstyrkenivån tänds ljuset när automatiseringen aktiveras. Du behöver inte lägga till en uppgift för att slå på dimmern separat.

  7. Tryck på Nästa.
  8. Tryck på Spara på sidan Automations-inställningar.

    När automationen har sparats visas den på fliken Automation. Du kan aktivera automationen genom att trycka på växlingsknappen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?