DUG_Mozgásérzékelő_WSE-02

Példa automatizálásra

Ez a bemutató megmutatja, hogyan lehet mozgás érzékelése esetén automatizálást létrehozni a lámpa 50%-os fényerőszinten történő bekapcsolásához.
MEGJEGYZÉS: A fényerő-szabályozó nem kapcsol ki automatikusan, ha az érzékelő a „Nincs mozgás” üzenetet küldi. Egy másik automatizálást kell létrehoznia, ha szeretné kikapcsolni a fényerő-szabályozót, amennyiben nincs mozgás.
  1. Lépjen az Automatizálás > + lapra egy automatizálás létrehozásához.
  2. Koppintson a Név szerkesztése lehetőségre, írja be az automatizálás nevét, majd koppintson a Mentés gombra.
    TIPP: Az automatizálást jelző borítóképet koppintással lehet kiválasztani .
  3. Koppintson a Feltétel hozzáadása > Az eszköz állapotváltozása > Mozgásérzékelő elemre.
  4. Koppintson a Állapot > Mozgás érzékelve (A) opcióra.

  5. Koppintson a Feladat hozzáadása > Az eszköz futtatása > Nyomógombos fényerő-szabályozó elemre.
  6. Koppintson a Fényerő (B) opcióra, állítsa a fényerőt 50% értékre, majd koppintson a Mentés gombra.
    JAVASLAT: A fényerősség beállítása az automatizálás bekapcsolásakor bekapcsolja a világítást. A fényerő-szabályozó külön bekapcsolásához nem kell feladatot hozzáadni.

  7. Koppintson a Tovább gombra.
  8. Az Automatizálási beállítások oldalon koppintson a Mentés gombra.

    Az automatizáció a mentés után az Automatizációk fülön látható. Az automatizációt kapcsológombjára koppintva engedélyezheti.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?