DUG_Mozgásérzékelő_WSE-02

Az Ön biztonsága érdekében

ÉRTESÍTÉS
AZ ESZKÖZ KÁROSODÁSÁNAK VESZÉLYE
  • A terméket mindig a megadott műszaki adatoknak megfelelően működtesse.
  • Ne szerelje fel az érzékelőt erős napfénnyel vagy széllel (például szellőzés közelében) teli helyre.
  • A 32 °C-nál nagyobb hőmérsékletek csökkentik az érzékelő érzékenységét, érzékelési tartományát és szögét.
Az utasítások figyelmen kívül hagyása a berendezés károsodásához vezethet.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?