DUG_Mozgásérzékelő_WSE-02

LED jelzések

Kezdeti fázis

Művelet

LED jelzés

Állapot

A zöld LED 7-szer villog (1 Hz)

→ (7x)

Miután az érzékelő be van kapcsolva első alkalommal vagy az akkumulátorok cseréje után.

Ha még nem párosították:

Művelet

LED jelzés

Állapot

A borostyánsárga LED villog (1 Hz)

→ (2 perc) → (3 másodperc)

A párosítási módot jelzi, ha a funkciógombot 1 másodpercen belül 3-szor megnyomják. Ha a párosítás sikertelen, a narancssárga LED 3 másodpercig be van kapcsolva, majd kikapcsol.

A zöld LED 3 másodpercig világít

→ (3 mp)

A párosítás sikeres volt.

Ha már párosítva van

Művelet

LED jelzés

Állapot

A zöld LED 5-ször villog (1 Hz)

→ (5x)

Az érzékelő párosítva és csatlakoztatva van.

A narancssárga LED három másodpercig villog (4 Hz)

→ (3 mp)

Az érzékelő párosítva van, de nincs csatlakoztatva.

Visszaállítás - Ha a funkciógombot 0,5 másodpercen belül 3-szor megnyomják, majd 10 másodpercig nyomva tartják

Művelet

LED jelzés

A piros LED 10 másodpercig villog, 3 másodpercig világít, majd kikapcsol. Az érzékelő ezután újraindul, és néhány másodpercig zölden villog.

→ (10 mp) → (3 mp)

Akkumulátorszint

LED jelzés

Állapot

A LED percenként egyszer narancssárgán villog.

Az elem lemerült (< 10%), cserélje ki az elemet.

MEGJEGYZÉS: Megjelenik egy felugró értesítés a mobilalkalmazásban.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?