DUG_Mozgásérzékelő_WSE-02

Az eszköz eltávolítása

Egy eszközt eltávolíthat az eszközlistáról a Wiser app segítségével,
Az eszköz eltávolításához:
  1. A Kezdőlap oldalon koppintson a Minden eszköz > Mozgásérzékelő opcióra.
  2. Koppintson a további részletek megjelenítéséhez.
  3. Koppintson az Eltávolítás és a Gyári visszaállítási eszköz (A) elemre, és koppintson a Megerősítés gombra.

    JAVASLAT: Az alaplapon koppintson és tartsa lenyomva a Mozgásérzékelőt a készülék eltávolításához.
    MEGJEGYZÉS: Az eszköz eltávolításával visszaállítja az eszközt. Ha továbbra is probléma van a visszaállítással, akkor lásd: Az eszköz gyári beállításainak visszaállítása.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?