DUG_Mozgásérzékelő_WSE-02

Érzékenység

A Wiser alkalmazás használatával beállítható a készülék érzékenysége (például magas, közepes, alacsony).

Az érzékenység beállításához:

  1. A Kezdőlap oldalon koppintson a Minden eszköz > Mozgásérzékelő opcióra.
  2. Az eszköz vezérlőpult lapon koppintson a Beállítások elemre.
  3. Nyomja meg röviden a funkciógombot 3-szor, vagy szimuláljon mozgást az eszköz felébresztéséhez.
  4. Koppintson az Érzékenység elemre és válasszon ki egy szintet (A) az alábbiak közül:
    • Magas
    • Közepes
    • Alacsony
    MEGJEGYZÉS: A magas érzékenységi szint a legkisebb mozgást is érzékeli.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?