DUG_Multiwire Puck Dimmer_WSE-01

Tilanteen luominen

Tilanteeseen voit ryhmitellä useita toimenpiteitä, jotka yleensä tehdään yhdessä. Wiser-sovelluksen avulla voit luoda tilanteita tarpeidesi mukaan.
  1. Napauta Koti-sivulla .
  2. Luo tilanne valitsemalla Tilanne > +.
  3. Napauta Muokkaa nimeä (A), kirjoita tilanteen nimi ja napauta Tallenna.
    VINKKI: Voit valita tilannetta vastaavan kansikuvan napauttamalla .

  4. Avaa liukuvalikko napauttamalla Toimenpide-osiosta Lisää tehtävä (B).
  5. Voit tehdä Lisää tehtävä -valikossa jonkin tai kaikki seuraavista toimenpiteistä (C):
    • Käynnistä laite: valitse laitteet, jotka haluat sisällyttää tilanteeseen.
    • Valitse toiminto: valitse toiminto, jonka haluat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.
    • Viive: viiveajan määrittäminen.
    HUOMAUTUS: Voit lisätä yhden tai useita toimintoja käyttämällä .

  6. Napauta Käynnistä laite > Säädinmoduuli ja valitse jokin tai kaikki lisättävistä tilanteista:
    • Valonsäädin (D): kytkeäksesi laitteen päälle/pois.
    • Kirkkaus (E): säädä vaadittu kirkkausprosentti.

  7. Valitse Seuraava ja kun toiminnot on määritetty, napauta Tallenna.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?