DUG_Multiwire Puck Dimmer_WSE-01

Automaation luominen

Automaation avulla voit ryhmitellä useita toimenpiteitä, jotka tehdään yleensä yhdessä, käynnistetään automaattisesti tai aikataulun mukaisesti. Wiser-sovelluksen avulla voit luoda toimintoja tarpeidesi mukaan.
  1. Napauta Pääsivulla .
  2. Luo toiminto kohdasta Toiminto > +.
  3. Napsauta Muokkaa nimeä (A), kirjoita Automaation nimi ja napauta Tallenna.
    VINKKI: Voit valita toimintoa vastaavan kansikuvan painamalla .

  4. Paina Mikä tahansa ehto täyttyy -kohtaa, kun haluat valita ehdon tyypin (B):
    • Kaikki ehdot täyttyvät: toiminto käynnistyy, kun kaikki ehdot täyttyvät.
    • Mikä tahansa ehto täyttyy: toiminto käynnistyy, kun vähintään yksi ehto täyttyy.

  5. Avaa liukuvalikko napauttamalla Lisää ehto -painiketta.
  6. Voit tehdä Lisää ehto -valikossa jonkin tai kaikki seuraavista toimenpiteistä (C):
    • Kun sää muuttuu: valitse eri sääasetukset.
    • Aikataulu: määritä aika ja päivä.
    • Kun laitteen tila muuttuu: valitse laite ja sen toiminto.
    HUOMAUTUS: Voit lisätä yhden tai useita ehtoja käyttämällä .

  7. Napauta Kun laitteen tila muuttuu > Himmentimen mikromoduuli ja valitse toinen tai molemmat toiminnot:
    • Valonsäädin: kytke valonsäädin päälle/pois päältä (D).
    • Kirkkaus - Säädä kirkkaustasoa (E).

  8. Avaa liukuvalikko painamalla Lisää tehtävä ‑painiketta.
  9. Voit tehdä Lisää tehtävä ‑valikossa jonkin tai kaikki seuraavista toimenpiteistä (F):
    • Käynnistä laite: valitse laitteet, jotka haluat käynnistää.
    • Tilanne tai Toiminto: valitse tilanne, jonka haluat käynnistää, tai valitse Toiminto, jonka haluat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.
    • Lähetä ilmoitus: ota ilmoitus käyttöön Toimintoa varten.
    • Viive: määritä viiveaika.
    HUOMAUTUS: Voit lisätä yhden tai useita toimenpiteitä käyttämällä .

  10. Paina Voimassaoloaika-painiketta, kun haluat määrittää Automaation aikavälin. Voit valita minkä tahansa seuraavista (G):
    • Koko päivä – 24 tuntia
    • Päiväaika – auringonnoususta auringonlaskuun
    • – auringonlaskusta auringonnousuun
    • Mukautettu – käyttäjän määrittämä ajanjakso

  11. Määritä kaikki toimenpiteet ja ehdot ja napauta Tallenna.
    Automaatio on nyt käytettävissä Automaatiot-välilehdessä. Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä vipukatkaisimella.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?