DUG_Multiwire Puck Dimmer_WSE-01

Esimerkki toiminnosta

Tässä esitellään, miten luodaan toiminto valonsäätimen kytkemiseksi päälle aikataulun mukaisesti.
  1. Luo automaatio kohdasta Automaatio > +.
  2. Paina Muokkaa nimeä, anna automaatiolle nimi ja paina Tallenna-painiketta.
    VINKKI: Voit valita toimintoasi parhaiten vastaavan kansikuvan napauttamalla .
  3. Valitse Lisää ehto > Aikataulu.
    • Napauta Toista (A), valitse päivät, joille haluat määrittää aikataulun, ja napauta Tallenna.

    • Aseta aika (B), jolloin toiminnon täytyy alkaa, ja napauta Seuraava.

  4. Napauta Lisää tehtävä > Suorita laite > Himmentimen mikromoduuli.
  5. Napauta Valonsäädin (C) ja valitse liukuvalikosta Päällä ja napauta Tallenna.
  6. Napauta Kirkkaus (D), päivitä haluttu kirkkaustaso ja napauta Tallenna.

  7. Valitse Seuraava.
  8. Valitse Automaatioasetukset-sivulta Tallenna.

    Kun automaatio on tallennettu, se näkyy Toiminto-välilehdessä. Voit ottaa automaation käyttöön painamalla vaihtokytkintä.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?