DUG_Multiwire Puck Dimmer_WSE-01

Ryhmän ohjaus

Ryhmän avulla voit käynnistää laitetoimintojen joukon samaan aikaan, kuin jotka yleensä suoritetaan yhdessä. Sovelluksen avulla voit luoda ryhmän tarpeidesi mukaan (kuten nukkumaanmenoaika).

Ryhmän luominen

  1. Valitse liukuvalikosta Ryhmän ohjaus ja napauta + uuden ryhmän luomiseksi.

  2. Napauta Muokkaa nimeä , kirjoita ryhmän nimi (A) ja napauta Tallenna.

    VINKKI: Voit valita ryhmää kuvaavan kansikuvan napauttamalla .

  3. Avaa liukuvalikko napauttamalla Toimenpide-osiosta Lisää tehtävä.

  4. Valitse himmentimet, jotka haluat lisätä ryhmään ja napauta Seuraava.

    EHDOTUS: Voit lisätä yhden tai useita toimenpiteitä käyttämällä .

  5. Napauta Tallenna ryhmän vahvistamiseksi ja tallentamiseksi.

Ryhmän lisääminen

Napauta ryhmän ohjaussivulla ryhmää asetusten tallentamiseksi.

Ryhmän muokkaaminen

  1. Etsi ryhmän ohjaussivulta ryhmä, jota haluat muokata, ja napauta .

  2. Voit muuttaa asetuksia Muokkaa-sivulla napauttamalla kutakin kohdetta ja sitten napauttamalla Tallenna.

    EHDOTUS:
    • Voit lisätä yhden tai useita toimenpiteitä käyttämällä .

    • Voit poistaa aiemmin luodun toiminnon liu'uttamalla kutakin kohdetta vasemmalle ja napauttamalla Poista.

Ryhmän sidonnan poistaminen

  1. Napauta ryhmän ohjaussivulla ryhmää, jonka sidonnan haluat poistaa.

  2. Napauta Poista sidonta poistaaksesi ryhmän, joka on määritetty painikkeen asetuksiin.

Valaistusryhmän poistaminen

  1. Etsi ryhmän ohjaussivulta ryhmä, jonka haluat poistaa, ja napauta .

  2. Napauta Poista.

    HUOMAUTUS: Ryhmän poistaminen poistaa ryhmän sidoksen painikkeen asetuksista.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?