DUG_Multiwire Puck Dimmer_WSE-01

Laiteparin muodostus manuaalisesti

Voit yhdistää laitteen manuaalisesti seuraavasti:
  1. Paina Pääsivulta +.
  2. Napauta , valitse Wiser-keskusyksikkö liukuvalikosta.
  3. Valitse laitteen lisäämiseksi vaihtoehto (A):
    • Lisää laite asennuskoodilla
    • Lisää laite ilman asennuskoodia

    EHDOTUS: On suositeltavaa lisätä laite asennuskoodilla.
  4. Voit yhdistää laitteen asennuskoodilla napauttamalla Lisää laite asennuskoodilla avataksesi liukuvalikon. Valitse jokin vaihtoehdoista (B):
    • Skannaa asennuskoodi: voit skannata laitteen asennuskoodin.
      EHDOTUS: Löydät QR-koodin laitteen takapuolelta.
    • Anna asennuskoodi manuaalisesti: voit syöttää laitteessa olevan asennuskoodin manuaalisesti
      EHDOTUS: Asennuskoodi on laitteen takapuolella.
    Kun olet skannannut tai syöttänyt asennuskoodin, siirry vaiheeseen 6.

  5. Jos haluat yhdistää laitteen ilman asennuskoodia, paina Lisää laite ilman asennuskoodia.
  6. Valitse jokin seuraavista:
    • Paina moduulin asetus (asetus/nollaus) -painiketta lyhyesti 3 kertaa (< 0,5 s) ruuvimeisselillä.
    • Paina mekaanista painiketta-1 lyhyesti 3 kertaa.
    LED vilkkuu oranssina.
    HUOMAUTUS: Jos laite on painikkeen takana, tila-LED ei näy.
  7. Valitse sovelluksessa Vahvista LED vilkkuu oranssina ja napauta Käynnistä konfigurointi (C).

    Muutaman sekunnin kuluttua vihreä LED-valo ilmaisee, että laitteen yhdistäminen keskusyksikköön onnistui.

  8. Kun laite on lisätty sovellukseen, valitse Valmis.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?